This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08:Δt Δ V/Δv Δ t 无限制

Guru**** 2528320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74HCS08, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278275/sn74hcs08-the-spec-t-v-is-unlimited

器件型号:SN74HCS08
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08、SN74LVC1G97

大家好、

我的客户正在使用我们的 SN74HCS08。

 Δt 在 Δv 表中发现、规格 Δ V/Δ T 是无限制的。

您能帮助确认一下为什么是无限制的、以及我们是否具有此规格的具体数字吗?

客户想使用此器件传输5ns 脉冲。

您能帮助检查一下我们的器件是否可以做到这一点吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件 Δt 施密特 Δv 输入、因此确实没有 Δ V/Δ t 限制。

    5ns 对应于200Mbps。 HCS 器件仅支持高达130Mbps 的速率(电源为6V 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能帮助推荐一款用于此5ns 脉冲应用的电容器吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们使用5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 时、最快的逻辑系列是 LVC、因此应使用 SN74LVC1G08。 (如果您需要施密特触发输入、请使用 SN74LVC1G97。)