This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:原理图仔细检查和审阅

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278437/txb0108-schematic-double-check-and-review

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0104

您好~

您能帮助我查看此原理图和外围器件参数吗? ~我的理解、这个示意图很好解决了问题

如果您有任何其他问题或顾虑,请告诉我~非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要理解:

    1.选择的上拉电阻太小,如产品说明书所示,上拉电阻应设置为大于50kOhm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示任何外围器件。 TXB 数据表列出了限制条件(驱动强度、容性负载);我不知道这个电路是否符合要求。

    对于单向转换、诸如 TXU0104之类的单向转换器将更加稳健。