This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于同步 NAND 闪存操作的高速收发器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16245, SN74AUC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278943/high-speed-transciever-for-sync-nand-flash-operation

主题中讨论的其他器件:SN74AUC245、SN74AUC16245

您好!

我们正在寻找能够驱动至少40 pF 容性负载的高速收发器。  我们在此应用中使用的 MCU 中的缓冲器无法驱动如此大的容性负载(最大15 pF)。 我们需要驱动六个128Gbit (8位线路) SLC NAND 闪存(Micron)。 存储器将在高速同步模式(200MT/s / 100MHz)下工作。  工作电压将为1V8。 您能否推荐适用于此应用的任何收发器? 谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 时、最快的逻辑系列是 AUC。

    使用 SN74AUC245或 SN74AUC16245。