This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-MDCKREP EP:SN74LVC2G17MDCKREP 引脚1方向

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1280320/sn74lvc2g17-ep-sn74lvc2g17mdckrep-pin-1-orientation

器件型号:SN74LVC2G17-LVDS EP

团队、  

如果封装不在卷带包装中、并且 Q3与链轮孔对齐、您如何辨别采用此封装的单个器件的引脚1方向?   假设它脱落或您在实验室中额外使用几个。  

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1附近应该有一个点。 在任何情况下、如果文字是竖直的、则针脚1位于左下方。