This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:CAN 与非门输出引脚连接到光耦合器

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279996/sn74lvc2g00-can-nand-gate-output-pin-connect-to-optocoupler

器件型号:SN74LVC2G00

大家好、

我正在做一个原型 设计、做以下工作、但不确定 NAND 栅极输出引脚是否有能力 控制光耦合器 vol617a、或者我需要添加一个 MOSFET 来驱动光耦合器、有人能提供建议吗、提前感谢!

此致!

https://www.vishay.com/docs/82424/vol617a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件能够驱动25 mA。

    但是、这远远超出了光耦合器的需求;您可以将 R1增大到330 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    祝您度过美好的一天!