This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279990/txb0304-txb0304

器件型号:TXB0304

您好!

TXB0304数据转换是 A1<-->B1、 A2<-->B2 、A3<-->B3、 A4<-->B4还是类似于 A1 (input/output1)<-->B4 (input/output1)所述的数据表?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚功能表中的描述错误;相同的数字加在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我已注意到这一点、将在该器件的下一个数据表修订版中解决此问题。 感谢您发现此错误。  

    此致、

    插孔