This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:CD74HC4050M96输入电压

Guru**** 2846070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125, SN74AHCT367, SN74HCT244, CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279818/cd74hc4050-cd74hc4050m96-input-voltage

器件型号:CD74HC4050
主题中讨论的其他器件:SN74HCT244、SN74AHCT125 、SN74AHCT367

您好、  

如果我的客户使用5V 电源为 CD74HC4050M96 VCC 供电并使用3.3V MCU 来驱动输入。

所以输入高电平将是3.3V、 我认为5V VCC 将需要 VIH 3.5V。 是一个 CMOS 器件、因此我根据0.7VCC 进行计算。

那么、如果 Vin 介于 V+(2.5V)~VIH (3.5V)之间、结果将是什么?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压低于 VIH 时、不能保证输入为高电平。 (更糟糕的是 、请参阅[FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    要将3.3V 转换为5V、请使用具有 TTL 兼容输入的器件、例如 SN74HCT244 (8通道)、SN74AHCT125 (4通道)、SN74AHCT367 (6ch)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    所以70% VCC 是所有器件的底线 VIH 最小值

    我们是否具有用于 VIH 最小值的 CD74HC4050或其他 CMOS 型缓冲器的分布?  

    由于您提到的器件与 CD74HC4050不具有 P2P 兼容性、 而且很快将实现大规模生产。

    因此、他们需要 VIH 最小分布数据来分析风险。

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    70%是保证的。 没有可保证工作的 P2P 设备。

    实际阈值可能接近50%、但没有保证。 并且使用3.3V 信号会导致高击穿电流并可能损坏器件;请参阅我链接到的常见问题解答。