This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244APW:势垒金属

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278904/sn74lvc244a-sn74lvc244apw-barrier-metal

器件型号:SN74LVC244A

您好 E2ETeams

提出问题。

您是否为 SN74LVC244APWR 使用势垒金属?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasaki-San:

    能否详细说明一下挡板金属的含义? 我不明白这是指什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:
    感谢您的回答

    势垒金属是指扩散到半导体器件接线结构中的散装或层间薄膜的配线金属。

    用于防止器件性能下降的耐火金属膜。

    请再次检查
    (可以是材料侧或工厂侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasaki-San:

    下面是材料信息的屏幕截图。 我认为您所指的应该是"引线框镀层"。 请多多指教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    これは私の問題を解決しました

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题。

    非常感谢。