This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:适用于编码器的 TXS0104EDR

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0104, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279669/txs0104e-txs0104edr-for-encoder

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74AHC125

请推荐一个将5V 编码器逻辑信号转换为3V3逻辑的好电平转换器、该转换器支持所有高分辨率 CPR 编码器

TXS0104EDR 这款部件可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nivethitha、

    TXS0104E 与3.3V-5V 单端逻辑信号兼容(3.3V 信号以较低电源 VCCA 为基准)。 我不熟悉有关 CPR 编码器的系统要求-您能详细说明您的系统中所需的细节吗? (即数据速率、 每通道固定方向信号或自动双向、严格的时序规格等)  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 可以工作、但针对双向开漏应用进行了优化。

    可以使用 TXU0104等固定方向转换器、但对于下降转换、具有可过压输入的缓冲器也可以使用 SN74AHC125等。