This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:使用内部上拉电阻器进行直接替代

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279591/sn74lvc1g06-drop-in-replacement-with-internal-pull-up

器件型号:SN74LVC1G06

您好!

您是否可以建议 使用内部上拉电阻器替代 SN74LVC1G06DCKT (逆变器缓冲器/驱动器、SC-70-5)? 我们错过了在设计中为此器件添加外部上拉。 并且我们无法更改设计。 因此、请建议我们使用内部上拉电阻器代替。

此致、

维耶塔 HN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有带内部上拉电阻的类似器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    幸运的是,我们找到一个不需要外部上拉的: SN74LVC1G04DCKR !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我肯定您指的是输入。

    '06有一个开漏输出;'04确实有一个正常的推挽输出。