This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:使用 TXS0108E 进行设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279613/txs0108e-q1-designing-with-txs0108e

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

团队、您好!
我们计划将 TXS0108E 电平转换器用于其中一个应用。
低压侧为1.8V 逻辑电平、高压侧为3.3V 逻辑侧。
信号是一些 IO 引脚、因此我们需要双向电平转换器。

我见过一些具有方向控制功能的电平转换器、另一些具有自动方向检测功能的电平转换器。
如果我们有 自动方向检测、我们是否需要方向控制电平转换器?
在 SPI/I2C 中、我们不能使用 方向控制电平转换器。

此外、我们还有一些使用 MOSFET 和电阻器等无源器件的电平转换器。


使用专用电平转换器 IC 与这些无源器件相比有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的工作方式与这种无源转换器类似、但具有边缘加速器。 它具有开漏输出。
    TXB 转换器的输出驱动器非常弱、允许其他器件覆盖电压。
    (这些转换器实际上并不会检测方向;两个方向的输入和输出始终处于活动状态。)

    方向控制或固定方向转换器具有缓冲输入和输出、因此它们在大多数情况下都更加稳健、例如可与上拉/下拉电阻器配合使用、并且可以驱动更大的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 提供了这个答案。  

    嗨、Vijay、

    更多信息、请参阅以下其他资源:  

    电压转换应用快速参考

    分立式 FET 电压转换的常见风险和 TI 集成式2N7001T 电平转换器的优势

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    插孔