This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT14:81 JD - TEXASINSTR-PH25234007 -共面

Guru**** 2537900 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276213/cd74act14-81-jd-texasinstr-ph25234007-coplanarity

器件型号:CD74ACT14
  • 组件 PH25234007的共面规格是什么?
  • 如何确保每个货件的共面性?
  • 如何进行测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Guillermo、您好!

    我不确定您指的是  PH25234007的哪款器件。 您已将此帖子标记为 CD74ACT14。 您询问的是哪种封装?

    此致、

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、混淆了、我今天讨论的是 CD74ACT14

    • 组件 CD74ACT14的共面规格是什么?
    • 如何确保每个货件的共面性?
    • 如何进行测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    这是我们在数据表中提供的信息。 它们将是特定于封装的。 例如、下图对应于 D 封装:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    感谢您对此的支持、我想了解元件引脚的共面规格;

    • 元件引脚的共面规格是什么?
    • 元件引脚允许的高度是多少?
    • 如何确保每次 装运的共面性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    关于我们器件的共面性没有太多要说的了。 它们都符合共面所需的 JEDEC 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我想了解更多有关这方面的信息。 我们需要了解元件引脚、尺寸、容差等的共面规格。

    此外、您能否提供 RMA、将组件运送到您的站点以分析高 PIN 组件?  

    非常感谢您的及时回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    如需退货、您需要前往客户服务中心。  

    对这些共面规格的需求。 我可以更好地向正确的人解释确切的需求是什么。