This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS240A:SN74ALS240ANSR 和 SN74ALS240A-1NSR 之间的差异

Guru**** 2633075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278952/sn74als240a-difference-between-sn74als240ansr-and-sn74als240a-1nsr

器件型号:SN74ALS240A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74ALS240ANSR 和 SN74ALS240A-1NSR、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

SN74ALS240NS 已停产、我们正在 考虑  SN74ALS240ANSR 和 SN74ALS240A-1NSR

您能告诉我们区别吗?

PCN 2-020230830000

在 PCN 中推荐使用 SN74ALS240A-1NSR

另一方面、我们在 SN74ALS240ANSR 和 SN74ALS240A-1NSR 的数据表中找不到任何差异。  

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 建议错误。

    数据表第1页指出:

    SN74ALS240A 的-1版本与标准版本相同、唯一的例外是-1版本推荐的最大 IOL 为48 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我了解  SN74ALS240ANSR 和 SN74ALS240A-1NSR 的区别。  

    SN74ALS240A-1的最大 IOL 为48mA。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市