This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:OE 为高电平时的意外输出

Guru**** 2503185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278990/sn74hc595-unexpected-output-with-oe-was-high

器件型号:SN74HC595

客户报告、当他们将 OE 引脚置于高电平状态时、输出信号 QB 意外变为高电平、因为他们在 QB 上添加了下拉电阻器。

您能帮助检查可能的原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将在哪个 qb 上测量和看到此问题? 有3种此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    事实证明、器件是坏的。 更换后没有问题。