This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A-SN74LVTH16245A EP:功率耗散

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281386/sn74lvth16245a-ep-power-dissipation

器件型号:EP

您好

我正在尝试计算 EP 的功率损耗。 我使用了文件 SCAA029第18页中的公式。

我很难确定 I_CC 与频率曲线(I_CCD)的斩波。


我找到了2个图、它们都是 LVT 的 Icc 与频率。 但是、它们的值不对齐。 左图从0 MHz 处的25 mA 开始、右图从0 MHz 处的4 mA 开始。 它们为什么不同? 哪一个是正确的?

左图来自文档 SCAA029的第15页。 右侧的图来自文档 SCEA002A 第8页。

   

此外,对我来说,正确的情节的失误似乎是不正确的。 我尝试从图形中获取点、然后在 Excel 中将其绘制以得出斜率。 斜率似乎更接近大约0.88而不是0.11。 您能解释一下如何获得0.11吗?

参考文档:

SCAA029: https://www.ti.com/lit/an/scaa029/scaa029.pdf

SCEA002A: https://www.ti.com/lit/an/scea002a/scea002a.pdf 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我真的不能说作者如何得到0.11而不是0.88,因为我没有他的计算或任何细节,他如何进行他的测试。 我想指出 的是,这份文件(两份文件)是25年前编写的。  

    左边的图表看起来更全面、但如果不提供详细信息、就很难说。 我会使用两个图运行计算、并将其用作估算值。 否则、您获得准确数字的唯一方法是购买器件并测量功率耗散。

    此致!

    马尔科姆