This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH24T245:规格检查

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH24T245, SN74AVC24T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281633/sn74avch24t245-spec-check

器件型号:SN74AVCH24T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC24T245

您好  

SN74AVC24T245是否可以替代 SN74AVCH24T245? 是否需要更改原理图?

如果没有总线保持电路、是否意味着需要添加上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器与总线保持不同。

    您可能需要上拉或下拉、或者总线保持、或者不需要、具体取决于电路。 某些引脚是否可能未被其他器件驱动至有效电压? 那么电压应该是多少?