This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:TI IBIS-AMI 模型 Request_TXV0106-Q1和放大器;SN74AVC2T45-Q1

Guru**** 2575695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1280882/txv0106-q1-ti-ibis-ami-model-request_txv0106-q1-sn74avc2t45-q1

器件型号:TXV0106-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T45-Q1

请提供 IBIS 模型和工程详细信息、如下所示

您请求的型号的设备名称:

  1. SN74AVC2T45-Q1
  2. TXV0106-Q1

项目详情:  

用于仿真 ASIC 和 FPGA 之间跨背板的100Mbps 应用、包括两个连接器和10英寸的总 PCB 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    Unknown 说:
    SN74AVC2T45-Q1

    您可以使用 SN74AVC2T245 IBIS 模型 或 AVC 系列中的任何其他 IBIS 模型。

    Unknown 说:
    TXV0106-q1

    请注意、虽然计划很快将器件上市、但到目前为止仍处于加速产品发布状态、但我也在继续提交发布时要提供的 IBIS 票证。

    但是、我已经对 TXV 系列进行了多个基准分析、对于具有典型容性负载的器件、100Mbps 无需考虑。

    如果需要进一步说明、请通过两个连接器和10英寸迹线帮助估算总容性负载、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对器件及其发布状态的更新。 我注意到该产品仍处于"加速产品发布"状态。 我也感谢您在 IBIS 数据发布后主动提交请求单。