This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:关于数据速率(时序要求)的问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281904/txb0302-question-about-data-rate-timing-requirements

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件:TXB-EVM

您好!

 

我们的设计团队有关于 P/N TXB0302DQMR 的问题。 请参阅以下问题:

 

问题1:这是可能的最大数据速率吗? 或者是否保证达到这一数额?

请参阅以下数据表中的信息:

时序要求

数据速率: CL= 15pF  VCCA:1.8V 至3.6V VCCB;1.8V 至3.6V 最大值为140Mbps。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序要求表中的规格适用于最坏的情况。 典型的最大数据速率较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Diara、

    为了增加 Clemens 响应时间、可使用 TXB-EVM 进行进一步测试、 以满足您的系统要求: https://www.ti.com/tool/TXB-EVM

    此致、

    插孔