This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OUT 电压设置为 Vccb 的一半电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281838/txb0108-out-voltage-set-to-half-voltage-of-vccb

器件型号:TXB0108

大家好! 我有一个有趣的问题、我目前正在处理。 对于电路的输出、我看到的是输出均为半逻辑。 我一直在尝试各种不同的方法、例如对芯片进行回流焊、但似乎不起作用。

我还认为 OE 引脚上的下拉电阻可能是问题。 现在、我已将其设置为2.4k。 我知道数据线上的电阻器应该至少是50k。 这是否也适用于 OE 引脚?

这是原理图片段。 我将 VCCa 连接到3.3V、将 VCCb 通过自己的0.1uF 旁路电容器连接到5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip、

    OE 上的弱下拉是可以的。 >50k Ω 的上拉要求仅在 I/O 处不与内部4k Ω 串联电阻发生争用。  根据这个文档、ESP 内部有上拉电阻器。 您是否能够确认内部上拉/下拉电阻器已禁用? 是否 也有可以共享的范围解决方案?  

    此致、

    插孔