This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093进入脉冲整形

Guru**** 2505915 points
Other Parts Discussed in Thread: CD14538B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1275912/cd4093-incoming-pulse-shaping

主题中讨论的其他器件:CD14538B

我有一个简单的问题。 正脉冲持续时间为10微秒、大约5伏的振幅来自 CD14538B (单稳态多谐振荡器)的输出"Q"至 CD4093的引脚编号为5 "C"(一个 NAND 施密特)。 在引脚5"C"和引脚6"D"之间包括电阻10k Ω 和 快速脉冲(肖特基)二极管-其阴极连接至 NAND-施密特 的引脚5"C"、其阳极分别连接至 NAND-施密特 的引脚6"D"。 此外、引脚编号6"D"通过电容器150 pF 与接地线连接。 因此、反相的负脉冲从 CD4093的引脚4 (输出"K")收集。  在引脚5和引脚6之间连接电阻器和二极管的用途是什么?电容器150 pF 与 NAND 施密特的引脚6和接地线连接了什么? 将引脚5和6连接在一起并将它们与 CD14538B 的输出"Q"连接起来不会更容易吗?  在电路的另一(旧)版本中、它是按照我所述完成的。 这对 CD4093的逆变器输出(引脚4输出"K")上的波形有何影响? 它可能会降低噪声级别? 或者脉冲整形是否取决于它? 有人能为老学生解释一下吗?) 上面描述的部分电路被用在 模拟测量仪表中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    您能否提供原理图? 我很难用文字直观地反映您的问题。

    此致!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jerry、

    我不确定、但我认为您谈论的是这样的电路:

    如果我是正确的、电路会提供单向延迟。 正如我所画的、这将是仅下降沿延迟。 二极管为上升沿的电流提供了旁路路径、但在下降沿、电容器必须从1k 电阻器充电。

    下面是对上述电路显示输入脉冲和电容器电压的仿真:

    鉴于这是一个与非门、并且输入与该电路连接、该电路很可能用于仅在上升沿或下降沿生成特定宽度的脉冲、具体取决于二极管方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                                                                                                                                                                                                       伊恩和埃姆里,你好! 感谢您的答复。 我所`s 的电路是 Bicron Micro-R 测量仪方案的一个小部分,它是一个 micro-Rentgen 计数器。

    此致、    

    杰瑞