This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:1.8V 至3.3V、3.3V 上拉电阻异常

Guru**** 2513905 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281958/sn74gtl2003-1-8v-to-3-3v-3-3v-pullup-abnormal

器件型号:SN74GTL2003

专家、您好!

我的客户在其网卡应用中使用 SN74GTL2003、他们遇到了一个问题、那就是当他们在外部上拉3.3V 时、1.8V 信号将始终处于高电平、并且 UART 通信不起作用。 我们是否可以知道我们可以上拉3.3V 侧(DREF)、并且没有1.8V (SREF)外部上拉、但使用芯片组侧(在 IC 内部)的弱上拉。 我们想知道如何将上拉电阻器放在外部并实现正确的运行。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    Hers 是 SCH  

     由于他们的机密、他们无法提供完整的 SCH。

    情况是它们从 CPU(1.8V)(Marvell 7040 https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/embedded-processors/marvell-embedded-processors-armada-7040-product-brief-2017-12.pdf )  到芯片组(3.3V)的 UART 通信无法正常工作。 MRell CPU 具有内部上拉电阻器。

    1.3.3V 不添加上拉电阻器>>  仅获得1.8V 电压 UART 信号

    2.3.3V 具有上拉电阻器>>它们具有3.3V 输出。 但 UART 信号 保持高电平 两者均在 1.8 V 侧和3.3 V 侧。

    它们必须断开其余芯片组器件、因此现在只有连接器。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有开漏输出、因此在输出端需要上拉电阻器。

    请测量 Gref/Dref 和 Sreg 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    下面是针对客户端测试的回复。

    请测量 Gref/Dref 和 Sreg 引脚上的电压。

    -> Gref 2.625V

    DREF 2.625V

    Sreg 1.791V

    在1.8V 侧添加额外的上拉电阻器可解决弱上拉问题。

    ->添加3.3V 侧上拉高电阻、添加1.8V 侧上拉高电阻

        3.3V 侧始终保持3.3V 高电平、1.8V 侧始终保持1.8V 高电平

     

    检查其他 Marvell CPU 针脚。 它也没有任何输出吗?

    -> UART 在添加3.3V 额外拉高电阻之前工作正常。 添加3.3V 额外上拉电阻后、UART 不工作。 检查 i2c 引脚也无法正常工作。

    移除上拉电阻后、uart.i2c 正常工作。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置电压正常。

    对于1.8V 至3.3V 的单向信号、只需要3.3V 侧的上拉电阻。 上拉电阻器的值是多少? 如果 CPU 无法将线路拉低、则电阻器可能太强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    客户侧尝试在3.3V 侧应用中使用200 Ω 1k Ω 4.7k Ω。 但它们都不起作用

    我们能有一个电话吗?  对我们来说非常紧迫!!!

    BRS

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7 kΩ 应该可以。 您能否通过示波器查看输入和输出波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    我将离线支持本例、并关闭该主题。

    谢谢。

    插孔