This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:TA 和 gt;=105度

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282569/txs0101-ta-105-degrees

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件:LSF0101

请帮助提供对应于 TXS0101DCKR 但 TA>=105度的类似或 P2P 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0101有些相似、但没有内部上拉电阻器或边缘加速器、并且需要不同的偏置电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    为了跟进 Clemen 所说的内容、TXS 和 LSF 转换器系列都是基于开关的。 TXS 包含拉电阻器和一次性加速器等功能、但 LSF 没有任何这些功能。 鉴于此、关闭的器件将为 LSF0101。

    此致、

    约什