This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:尖峰电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282470/sn74lvc1g04-spike-voltage

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GU04

客户在交流逆变器板上做替代 P2P 解决方案。  

在基准测试中、SN74LVC1G04发现导通和关断时出现尖峰。 但 SN74LVC1GU04上没有尖峰、如下图所示。

不过、SN74LVC1GU04波形的上升和下降时间长于其他波形。 您能否帮助解释一下、哪些参数会有所不同、从而导致此行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我真的不了解问题的频率部分。 平均频率基本相同。 我不认为有足够的重大差异需要评论任何东西。

    否则、您将看到缓冲输出特性和非缓冲输出特性之间的差异。 LVC1GU04等非缓冲器件的输出阻抗各不相同、且增益较低、因此会导致您在输出端见到舍入斜率。 诸如 LVC1G04的缓冲器件具有极高的增益、这导致输出处的形状更加正方形。 由于不同的输出结构导致输出阻抗不同、因此您的 LVC1G04以及 LVC1GU04可能不匹配、这会导致在第一张图片中看到更显式的振铃。

    https://www.ti.com/lit/an/scha004/scha004.pdf?ts = 1697691804076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此处提供了有关缓冲器件与非缓冲器件的详细信息。

    此致!

    马尔科姆