This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:上拉电阻建议

Guru**** 2553490 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0104, TXB0108, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283154/txb0108-pull-up-resistor-recommendation

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0102、LSF0102 、TXU0104

您好

我的客户向我解释了申请情况:

  1. A 侧连接到 GPIO。
  2. B 端连接到以太网芯片。
  3. 信号为 I2C、为开漏信号、因此需要一个上拉电阻。
  4. 数据速率大约为400k 到1M。

据我了解、在开漏应用中上拉电阻不能这么大、通常是4.7K、最大是10k。

但在 TXB0108数据表中、上拉/下拉电阻的最小值为50kOhm、这种情况发生了冲突。

因此、我们的 TXB0108是否可以用于这种情况、或者对于上拉电阻器的选择有任何建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能用于 μ I²C。 考虑 LSF0102或 TXS0102。

    (只有四个剩余信号是单向信号、可考虑 TXU0104。)