This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:在 SN74GTL2014的通道 A 断开

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282527/sn74gtl2014-open-at-channel-a-of-sn74gtl2014

器件型号:SN74GTL2014

您好!

如果 SN74GTL2014的通道 A 开路/无信号且 DIR 引脚为高电平(A 到 B),将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、这可能会损坏器件;请参阅建议运行条件表中的脚注(1)。

    如果输入可以悬空、则应添加上拉或下拉电阻器或总线保持电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    正如 Clemens 所说、输入悬空会导致器件损坏。 为了防止这种情况、请确保通过添加上拉或下拉电阻将输入保持在 VCC 或 GND。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。