This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC08-SP:辐射数据

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC08-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282967/sn54hc08-sp-radiation-data

器件型号:SN54HC08-SP

在前面的问题中、我们得到的回答是、没有  SN54HC08-SP 的辐射数据、无论是 TID 还是 SEE。   相似系列器件是否有任何辐射数据可供 相似性使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    不幸的是、我不相信会有。 我的理解来源于我们 《航天产品指南:

    "注:TI HiRel 于2001年开始发布 QMLV 器件;当时几个逻辑器件作为 QMLV 发布。 但是、TI 未对这些早期版本执行任何辐射测试–因此、尽管可以提供第三方数据、但大多数这些 TI QMLV 逻辑器件都没有提供辐射数据。 在上表中、仅包含 TI 已执行辐射测试的器件的辐射性能数据。

    一般来说、如果我们掌握任何器件、HC 或其他方面的辐射数据、我认为数据表中会包含这些数据。

    此致!

    马尔科姆