This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:是否具有与 TXS0102DQER 和 TXS0102QDCURQ1兼容的没有单次触发功能的引脚对引脚采样? 您是否具有更高 VIL 的引脚对引脚采样、例如0.6V 而不是0.15V?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283204/txs0102-do-you-have-the-pin-to-pin-samples-without-one-shot-feature-compatible-with-txs0102dqer-and-txs0102qdcurq1-do-you-have-the-pin-to-pin-samples-with-higher-vil-such-as-0-6v-instead-of-0-15v

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102

尊敬的:

  我是在 InnoGRIT 工作的一名硬件工程师。 我叫 Hans Liang。

我  在使用 TXS0102DQER 和 TXS0102QDCURQ1的企业级 SSD 驱动器中遇到了一些电平转换(SMBus 上为3.3V ~ 1.8V)问题。

我们发现、单次触发功能可能导致了失败。 因为主机上的低电压大约为0.6V、而 TXS0102上的 VIL 为≤0.15V。  我们认为0.6V 错误触发了单次触发、那么 SMBus 上的通信就会失败。

我的问题如下:

1/是否使用未一次性 兼容   TXS0102DQER 和 TXS0102QDCURQ1的引脚对引脚采样?

2/您是否具有更高 VIL 的引脚对引脚采样、例如0.6V 而不是0.15V?

我们 需要您的紧急帮助。  我们的项目正处于危急时刻。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以联系我,谢谢!

    hans.liang@yingren.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.15V 值不是实际限制;您可能可以在电路中使用 TX。 请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

    (但0.6V 是相当高的;我想您有不需要的外部上拉电阻器、因为 TXS 已经具有内部上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Hey Hans"提供的信息

    1.) LSF0102包含与 TXS0102相似的架构(这两个转换器都包含一个内部 FET、但 LSF 缺少一次性特性)。 LSF0102DQE 在大小和位置方面与 TXS0102引脚是 P2P、但引脚的功能不是这样。 但请注意、DCU 封装不是 P2P 封装。  

    2.) 见克莱门斯的答案。 另请注意、对于 TXS 和 LSF、与 VIL 和 VOL 都是直接相关的、因此在 TXS 器件中 VOL 将比0.6V 的 VIL 更高。

    请分享波形/原理图、以便根据需要进行进一步调试。  

    此致、

    插孔