This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:关于 SN74LVC2G14的几个问题

Guru**** 2520620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273329/sn74lvc2g14-several-questions-about-sn74lvc2g14

器件型号:SN74LVC2G14

大家好、

VDD 和 VCC 之间的电容的函数是什么?如果是滤波效果、应该连接在 VDD 和 GND 的两端。
2.大家都知道电容有隔离直流电的功能、所以如图所示连接后芯片应该没有电源。
3.在 VDD 和 VCC 之间接一个0.1uF 的电容后、芯片输出异常、如下图。 当我将 VDD 直接连接到 VCC 时、输出正常。 (CH1是芯片输入、CH2是芯片输出)

谢谢

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、请使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您是指附加文件吗? 你可以按照克莱门斯所说的内容插入图片、这样我们就可以看到你所引用的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    供参考。

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图错误。 VCC 必须直接连接到电源轨、电容器必须位于 VCC 和 GND 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    克莱门斯是正确的。  不清楚这张图是怎样错误的... 我将着手进行这一变革。