This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:SPMI 兼容性

Guru**** 2970610 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282369/lsf0204-spmi-compatiblity

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXS0104E、TXB0304

您好!

我们有一个1V8控制器、它需要电平转换才能通过 SPMI 与1V2从器件通信。 LSF0204是否适合该应用? 我们更喜欢使用此器件、因为我们也会在电路板上使用几个开漏信号。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、泰语、

    LSF0204与 SPMI 信号兼容-但请注意、所需的数据速率完全取决于器件周围的外部上拉电阻+容性负载(包括连接器和 PCB 迹线)。 对于设计要求、您可以参考数据表的第10.2.1.1节以及以下。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的确认。 进一步深入探究文档 slva675b: https://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf?LSF0=1697685196165- 我发现每当一个 ts 端口 被用作输出或双向端口时,就需要一个上拉电阻,即使该端口连接到另一个器件的推挽端口。  

     

    这意味着对于我的 SPMI SCL 和 SDA 信号、即使这两个信号都是推挽信号、我在 SCL 的输出侧需要一个上拉电阻器和 SDA 的每侧都需要一个上拉电阻器(因为它是双向的)、并且上拉电阻值是根据 RPU 公式计算得出的。

    这看起来有点复杂、因为我预计推挽信号不需要上拉。 能否确认我的上述理解是否正确?

    谢谢。

    泰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关、具有开漏输出;将输出拉至高电平的唯一方法是使用电阻器。

    (请注意、数据表中的15 mA 值是一个示例;您的电路可能需要更少、具体取决于总电容和所需的速度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、泰语、

    您的理解是正确的。 如果对于每个系统、外部上拉不可行、还请查看 TXS0104E、它具有内部10k Ω 上拉电阻和有助于加快上升时间的单稳态。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我们已决定将 TXB0304用于 SPMI 信号、并将另一个转换器用于其他开漏信号。 我想 TXB0304也能与 SPMI 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出的驱动强度为20 µA。 这对于 SPMI 来说可能是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    您能详细说明一下吗? 您如何获得20uA 的驱动强度值? TXB0304数据表指定了在100pF 负载电容下的数据速率为70Mbps。 而我们的 SPMI 主器件在 SDA 线路上具有最大50pF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动强度可以在第6.5节中的 VOL / VOH 测试条件中找到。 (对于较高的电流、无法保证输出电压。)