This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102是否支持 VCCA=VCCB 应用?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283030/txs0102-can-txs0102-support-vcca-vccb-application

器件型号:TXS0102

您好!  

在 TXS0102数据表的第1页中、可以找到"A 端口上1.65V 至3.6V、B 端口上2.3V 至5.5V (VCCA<=VCCB)"。  

   1. VCCA 和 VCCB 的 GND 引脚直接连接在一起、如果 VCCA=VCCB、TXS0102可以正常工作、对吧?

 TXS0102 VCCA<VCCB 印制板么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个 GND 引脚。

    VCCA≤VCCB 允许 VCCA < VCCB 并且 VCCA = VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在一些输入错误。  

    我想知道 TXS0102是否可以支持 VCCA>VCCB? 如果不是、您可以帮忙推荐一个与 TXS0102类似并可支持 VCCA<=VCCB 且 VCCA>=VCCB 的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 不支持 VCCA > VCCB。 (但在设计电路板时、可以交换 A 侧和 B 侧。)

    您实际需要哪些特性(电压、速度)? 您是否需要 P2P 设备?