This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F02:SN74F02DR 生命周期查询

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284552/sn74f02-sn74f02dr-lifecycle-query

器件型号:SN74F02
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT02

我们是否有任何计划 在不久的将来 EOL SN74F02DR,如果是,我们是否有任何 具有完全相同规格的 P2P 替代方案 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅试管包装已停产。

    SN74AHCT02是一个现代的替代器件、但它具有不同的电气特性(尤其是较低的驱动强度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    克莱门斯的评论是正确的。

    我们不能在公共论坛上提供任何 EOL 信息。 只要在过去5年内购买了器件、TI 就无法 EOL 器件。

    此外、如果器件要 EOLD、客户将获得大量通知、并且可以考虑使用 LTB。