This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:如果从5.0V 为 SN74LVC2G17供电、3.3V 逻辑信号是否能可靠工作?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, TXU0102, TLV7012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284764/sn74lvc2g17-if-powering-the-sn74lvc2g17-from-5-0v-can-a-3-3v-logic-signal-reliably-work

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: TXU0102TLV7012

 我正在寻找一款具有2个通道的施密特触发缓冲器器件、它可以处理3.3V 逻辑输入、并且提供5V 逻辑输出而不会出现错误。

根据 SN74LVC2G17双路施密特触发缓冲器的数据表、在5V 电平下(数据表仅显示4.5V 和5.5V VCC)、逻辑输入高电平信号的可能最大阈值为3.7V。 这意味着将此器件用作输出缓冲器的3.3V 微控制器将无法生成高逻辑信号。

1.这个最大值发生的频率与典型值发生的频率是多少?

2. VCC = 5.0V 时、确切的最小值、典型值和最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请改用 TXU0102。 如果您没有3.3电源、请使用像 TLV7012这样的比较器。