This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284693/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

我正在尝试寻找一款总线收发器来将在3.3V 下运行的 STM32 ARM 处理器连接到在5V 异步运行的某些 DAC 和 ADC SPI 总线。

我看到了 SN74LVC4245A 并认为它看起来很好、当我阅读数据表和相关的技术文档时、我变得更加困惑。

诸如加电顺序、需要将 OE 信号连接为高电平(我想将其始终连接为低电平)以及高 Z 状态(我不知道为什么需要、是仅在加电期间处于高 Z 状态?)等问题。

如果我做出正确的选择、我真的需要有人向我解释  

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      加电建议主要在您关注加电期间 I/O 的状态时才会被考虑。

    即、当 OE| 为低电平时、输出将始终启用。 因此、当 在 VCC /输入未完全斜升的情况下启用输出时、输出可能会观察到未知状态、直到完全斜升。

    谢谢、您可能还会看到 SN74AXC8T245具有更稳健的电源序列。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的讲解、我很乐意使用 SN74LVC4245A、在此应用中上电顺序并不重要。

    我在考察 SN74AXC8T245时又问了另一个问题、该器件仅处理高达3.6V 的电压(规格为1.8V 至3.6V)、我需要将3.3V 从 STM32 ARM 处理器转换为5V DAC 和 ADC、我的问题是 SN74 LVC 8T245它的等效值为3.3V 至5V ?。

    此致。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很高兴它能为您效劳。 很抱歉错错了 LXC 是预期的建议,即 SN74 lxc 8T245 (也具有更稳健的电源序列)是  SN74 LVC 对于3.3V 至5V 的8T245等效值、谢谢。

    此致、

    迈克尔.