This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:寻找数字线路可编程延迟电路

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283918/sn74lvc1g123-looking-for-a-digital-line-programmable-delay-circuit

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的专家:

我正在寻找一个可以将延迟编程到数字线路的电路。 这用于开关驱动器、其中一个开关将先于另一个开关、但

我无法使用 MCU 执行该任务。 我在 ADI 发现了一个很好的电路、但我想知道您是否有类似的东西:

https://hu.mouser.com/ProductDetail/Analogue-Devices/LTC6994CS6-2TRMPBF?qs=hVkxg5c3xu%252BeRKcxyMwRyA%3D%3D

以下是我要看到的波形(上升沿和下降沿都必须延迟):

您能否提出类似的建议?

提前非常感谢、

安德拉斯·马贾尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!  

    请在以下主题中查看 Emrys 的回复。 这与您要查找的器件类似吗?

    e2e.ti.com/.../sn74ls31-regarding-to-the-delay-line

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    这些电路将线路延迟在纳秒范围内。 我需要某种能够使一条线路在500-1000ms 范围内发生延迟的东西。

    LTC6994CS6-2可以实现该功能、但成本相当高。 您能否向能够提出一些分立式解决方案的同事询问一下?

    我想到的是一个具有固定时间常数的 RC 低通滤波器。

    谢谢。此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    我将与我们的团队讨论、看看我们可以为您找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢你,那么我正在等待你重播。 实际上、延迟必须置于以下逻辑或门 IC 之一的输出端:

    因此、我需要 CONT_L_DRV 的输出上的某个值、例如、相对于 CONT_H_DRV、我需要将信号延迟约0、5到1秒。

    此致、

    安德拉斯