This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:网页建议使用 SN74AHCT00

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT00, SN74AHC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283961/sn74act00-web-page-recommends-sn74ahct00

器件型号:SN74ACT00
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT00SN74AHC00

对 SN74AHCT00的建议显示其电压为4.5V 至5.5V、但低于该值则表示其电压范围更大(2V 至5.5V)。   SN74AHCT00的数据表显示它是4.5-5.5V。

我认为"较大的电压范围"的说法是不正确的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有具有 TTL 兼容输入端的器件需要一个额定5V 电源。 将会对 SN74AHC00应用2V 至5.5V 的电压范围。 (并且8 mA 的驱动强度不高于交流器件的驱动强度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、第一句适用于 SN74AHCT00 (4.5-5.5V)、但下面的句子适用于该器件未指定的其他器件?  也许最好说"相关器件 SN74AHC00具有更大的电压范围(2-5.5V)..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议中的案文是错误的。 它可能是从其他某个器件复制的。