This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:是否适用于 SPI 应用。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283641/txs0108e-is-it-suitable-for-spi-application

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304

您好!

对级别筛选器 TXS0108EPWR 的建议。

它是否适合 SPI 应用?

如果不是、TI 的建议是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅 电压转换应用快速参考的第1节、其中以 TXU0304作为 SPI 示例、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的建议。 那么、TXS0108EPWR 无法用于 SPI?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    可以使用 TXS、但不是最合适。 由于数据表第9.3.3节等限制、最好针对 SPI 等固定方向信号推荐使用 TXU 等固定方向器件。

    因此、如果数据表的注意事项不是任何问题、那么我们可以很好地工作、谢谢。

    此致、

    迈克尔.