This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DBV

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282284/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dbv

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

 我们的客户已签约采用 SiliconExpert Technologies 、他们将与自己的供应商合作来收集组件信息。

如果您能向我们提供以下所需信息、我们将不胜感激:

关于此器件"SN74LVC1G125DBV"

-您能否向我们提供此部件的当前生命周期状态(例如"正在供货"、"NRND"、"待停产(LTB)"、"已淘汰"、"定制")?
-请向我们提供可用于此部件的 IPC 1752材料声明或材料声明。
-请向我们提供器件型号的 PFAS 状态,说明它是否受到影响? 如果受影响、请向我们提供物质名称和 CAS 编号。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SN74LVC1G125DBV"不是有效器件型号。 确实存在 SN74LVC1G125DBVR 和 SN74LVC1G125DBVT、卷带尺寸不同。

    要获取材料成分声明、请进入产品页面、然后在"订购和质量"表中点击"质量、可靠性和封装信息"列中的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    除了 Clemens 说的外、 SN74LVC1G125DBVR 和 SN74LVC1G125DBVT 都 仍在有效生命周期中。  

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    -关于以下每个部分:

    SN74LVC1G125DBVR
    SN74LVC1G125DBVT

    •请为我们提供这些器件型号中每一个型号的 PFAS 状态、并指明它是否受到影响? 如果受影响、请向我们提供物质名称和 CAS 编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    -关于以下每个部分:

    SN74LVC1G125DBVR
    SN74LVC1G125DBVT

    •请为我们提供这些器件型号中每一个型号的 PFAS 状态、并指明它是否受到影响? 如果受影响、请向我们提供物质名称和 CAS 编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,  

    如果您想要 PFAS 状态、请像 Clemens Said 一样使用材料成分搜索。  材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)

    此致!

    马尔科姆