This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CMOS-CMOS 模式下的 CD4504B 静态电流

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284978/cd4504b-cd4504b-quiescent-current-in-cmos-cmos-mode

器件型号:CD4504B

在 CD4504B 和 CD4504B-CMOS EP  数据表中、 CMOS-CMOS 模式下的静态电流

在 Vcc=5V 和 Vdd=15V 时仅为"0.02uA"、但 在 Vcc=5V 且(Vdd=5V 和10V)比0.02mA 高1000倍

这是 什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pairote:

    设计团队阐明了它应该是 uA、并且已经深入 研究了 数据表的更新、谢谢。

    此致、

    迈克尔.