This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:当 Vcc 低于2V 时

Guru**** 2379630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284947/sn74lv244a-when-vcc-is-lower-than-2v

器件型号:SN74LV244A

大家好、

我的客户对 Vcc 低于2V 时的器件输出有疑问。

  1. Ioff 功能的保证(输出引脚 Hi-Z)是否只应用于 VCC = 0V?
  2. 如果上述识别正确、那么在 VCC = 0至2V (工作电源电压的最低值)时、输出引脚的状态是多少?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为低电平时、可能存在一个无法保证正常运行的电源电压范围(介于0V 以上至2V 以下)。

    但当/OE 为高电平时、始终保证输出为关闭。