This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V293:有没有任何理由不将-6或-7.5型号器件型号用于需要-10型号的设计?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74V293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284846/sn74v293-any-reason-to-not-use--6-or--7-5-variant-part-numbers-for-designs-requiring--10-variant

器件型号:SN74V293

您好、TI 社区:

在浏览了 SN74V293-X 数据表后、我认为我无法删除允许使用更高最大时钟的型号、而不是允许使用更低最大频率时钟的型号。

从 TI 的角度来看、这会导致问题吗? 我在数据表中没有看到任何内容需要我使用不同的外围电路组装或接口处理器的通信方法存在差异。  

谢谢、此致、

D·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会指定或保证这些参数、但我想唯一的区别是在一个器件上实际进行的测试。