请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 您好;
我在 MDIO 线路中使用 TXS0102电平转换器来转换+1V8 CPU MDIO 和+2V5 PHY MDIO。
但有时我遇到访问问题、所以我已经检查了波形、 没有发现任何问题。 然而、我看到、 在 CPU 开始生成时钟大约20秒后、TXS0102的+2V5输出开始提供输出、并且线路在这20秒内保持高电平。
什么原因可能导致此问题? 我还需要在 MDIO 和 MDCLK 线路中放置脉冲电阻器吗? 如何计算上拉值? 根据数据表、最大输入钳位电流是否为50mA 上拉电阻是否可能低于该电流值并导致 IC 损坏?
谢谢