This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102提供20秒后的输出

Guru**** 668520 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284567/txs0102-txs0102-gives-output-after-20-seconds

器件型号:TXS0102

您好;

我在 MDIO 线路中使用 TXS0102电平转换器来转换+1V8 CPU MDIO 和+2V5 PHY MDIO。

但有时我遇到访问问题、所以我已经检查了波形、 没有发现任何问题。 然而、我看到、 在 CPU 开始生成时钟大约20秒后、TXS0102的+2V5输出开始提供输出、并且线路在这20秒内保持高电平。

什么原因可能导致此问题? 我还需要在 MDIO 和 MDCLK 线路中放置脉冲电阻器吗?  如何计算上拉值? 根据数据表、最大输入钳位电流是否为50mA 上拉电阻是否可能低于该电流值并导致 IC 损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Muhammet、

    可能是在前20秒内禁用了器件-在此期间、什么在驱动 OE 引脚? (请注意、可以在 OE 引脚上移除4.7k Ω 上拉电阻)。  启动期间、您的系统中是否存在 VCCA/VCCB 特定的电源时序? 另请注意、不 建议使用外部上拉电阻、因为此器件包含内部10k Ω 上拉电阻。 如果绝对需要上拉电阻,则建议它们大于50k Ω,不与内部上拉电阻发生竞争。  

    另请参阅 上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响 、以了解详情。

    此致、

    插孔