This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:SN74LVT244B 热特性

Guru**** 2815025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273743/sn74lvt244b-sn74lvt244b-thermal-characteristics

器件型号:SN74LVT244B

您能否提供器件型号 sn74lvt244bpw 的结至外壳热阻、最高结温以及工作结温范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    我必须提交一份请求。 时间安排为2周、此时间才会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    以下是热性能:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 100.5
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 35.1
    结果-θ JB (标准数据表值) 51.5
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 2.2
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 50.9
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 您还能提供绝对最高结温和工作结温范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:  

    请参阅以下常见问题解答、了解结温:  

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?