This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:不带施密特触发器件的按钮电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC2G17, SN74LVC2G74, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1285197/sn74lvc2g17-button-circuit-without-schmitt-trigger-device

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G74SN74HCS74、SN74LVC1G74

尊敬的专家:

我的客户将此器件用作按钮电路。 该按钮通过 RC 电路进入 CLK。  不使用施密特触发、因此输出会隔离。 我们是否有施密特触发输入 D 触发器器件以及引脚对引脚连接到 SN74LVC2G17? 或者是否有客户不需要在电路中添加新 IC 的解决方案?

谢谢!

维多利亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此线程的部件号应该是 sn74lvc2g74。

    尊敬的专家:

    我的客户将 SN74LVC2G74用作按钮电路。 该按钮通过 RC 电路进入 CLK。  不使用施密特触发、因此输出会振荡。 我们是否有施密特触发输入 D 触发器器件以及引脚对引脚连接到 SN74LVC2G74? 或者是否有客户不需要在电路中添加新 IC 的解决方案?

    谢谢!

    维多利亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需替换 P2P。

    添加施密特触发缓冲器(如'17)、或使用 SN74HCS74 (具有两个通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会将 SN74HCS74推广给客户。 BTW、我有一个关于"SN74LVC2G74"的小问题、它是单路 D 触发器、但"2G"意味着双门。 您能告诉我为什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么  SN74LVC2G74和 SN74LVC1G74之间有何差异 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74和 SN74LVC1G74之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 下面是"解读 TI 逻辑器件型号"的屏幕截图、因此在这2款器件中、"2G"和"1G"并不表示双栅极和单栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这种情况、因为它们都是单个数据输入器件。