This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:当 Vcc 在1.5V~2V 范围内

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1285561/sn74lvt244b-when-vcc-is-in-the-range-of-1-5v-2v

器件型号:SN74LVT244B

大家好、

似乎 SN74LVT244B 具有加电三态功能、VCC 可保证 Hi-Z 输出为0V~1.5V。 此外、 对于此 IC、VIHmin 为2.0V。


当从0V 加电时、为了将 Hi-Z 的输出保持在1.5V~2.0V 的范围内、客户是否应该在 Vcc 达到1.5V 之前向/OE 施加>2.0V 的电压?
如果 当 Vcc 在1.5V~2.0V 范围内时、客户不能向/OE 施加高电平信号、那么输出状态是否未定义?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 实际上会随电源电压而调节。 将/OE 连接到 VCC 就足够了。 (通常会使用一个连接到 VCC 的上拉电阻器。)