This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:用于 QSPI 的 TXB0304

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286173/txb0304-txb0304-for-qspi

器件型号:TXB0304

大家好、

 客户想要使用 TXB0304以1.8V 至3.3V 实现>100bps 的传输。

 对于高容性负载情况、我们是否可以并行使用多通道来获得更高的驱动强度和实现更高的数据速率?

Br、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是的、您可能还会看到 [常见问题解答]逻辑器件可以驱动的最大容性负载是多少? 如需更多信息、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

      谢谢。 您是否知道任何其他使用 TXB 系列双通道并联以实现更高 Mbps 的速率的客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    通常、这是逻辑器件的一种常见做法、因为它提供两倍的驱动。

    但是、不建议在容性负载过大的应用中使用自动双向器件、因为根据设计、它们的驱动强度很小。 为了帮助澄清与其他客户的相似之处、什么是负载要求以及数据速率要求? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.