This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电源电压变化

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286369/txb0108-supply-voltage-variation

器件型号:TXB0108

大家好、

TXB0108确实指定 IO 电压的斜率。 但 VCCA 和 VCCB 呢? VCC 的变化速度是否存在限制? 这当然会影响 A 侧或 B 侧的输出电压、但是这会导致毛刺脉冲或其它问题吗?

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、请参阅下面的内容、因为不建议看到慢于建议的速度。

    另请参阅 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 DO 和 Don ts 的第3节 、获取更多澄清信息、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在我的深入讨论中、这是指数据输入变化的速度。 这是明确的和明白的。

    我讨论的是电源电压如何变化。 而不是在启动时、而是在器件运行时。 这些器件由电池供电、当由于更高的负载而出现电流尖峰时、电池电压将快速下降。 这是否会影响器件性能?

    此致、

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    假设您指的是在 I/O 固定时 VCC 更改。

    如果是、不可以。 由于输入具有过压容限、因此性能不会受到影响。 即输入可以大于 VCC。

    因此、在建议的运行条件下、VCC 可能会下降并低于 I/O、而不会影响性能。

    但是、由于接近1/2Vcc 时流耗过大、因此不建议 I/O 低于 VCC、谢谢。

    此致、

    迈克尔.