This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:我们是否可以使用 CAT6电缆连接多个 CD74HC4094级联?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4094, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1285968/cd74hc4094-can-we-connect-multiple-cd74hc4094-cascade-with-cat6-cable

器件型号:CD74HC4094
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595

您好、我们希望 通过10mT CAT6电缆级联每个 CD74HC4094、我们会面临哪些问题?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长电缆会引入延迟、但只要信号具有类似的延迟、这实际上就不是问题。

    长电缆的电容会减慢边缘速度。 如果这超出了输入上升和下降时间限制、您可能会得到错误的时钟边沿、从而产生错误的输出值。 最好使用具有施密特触发输入的器件、如 SN74HCS595。