This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:D/S 说明问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286659/sn74avc4t245-d-s-description-question

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245

团队、

我对 SN74AVC2T245数据表感到困惑、如下所示、您能为我提供帮助吗? 谢谢!

什么是 VTP? 在计算 Tplz 和 Tphz 时,为什么要考虑 VTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    VTP 是 PMOS 晶体管的阈值。  要关闭 PFET、 栅极电压 VG > VTP、VG < VTP 至 ON。

    因此 、在计算启用/禁用时间(即从关断状态 Hi-z 到定义的高/低电平或从定义的高/低电平到关断状态 Hi-z 的时间)时、应考虑 VTP。

    此致、

    迈克尔.