This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102QDCURQ1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286867/lsf0102-q1-lsf0102qdcurq1

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102

我建议将器件 LSF0102QDCURQ1用作 I2C 电压电平转换器、从3、3V I2C 总线(VCCB)转换为1、8V I2C 总线(VCCA)或相反。 我当时在检查与其他器件(在同一总线上)电压电平的兼容性、但无法确定 LSF0102的输入阈值。 那么、我的问题是如何了解:
-最大输入低电平 B 和 A 侧

-最小输入高电平 B 和 A 侧